This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:EtherCAT 无法在控制卡上的端口1上运行

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1499152/tms320f28p650dh-ethercat-not-able-to-make-it-work-on-port-1-on-control-card

器件型号:TMS320F28P650DH
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具/软件:

大家好、  

我使用 P65的控制卡,需要有一个环,因此端口1也必须工作.

当我在控制卡上运行时 、port0功能正常、但 port1功能不正常。

这意味着当我连接到主设备时、可以看到第一个设备。 但当我在下游连接更多器件时、看不到它们。  

在 SysConfig 中、我已根据评估板的原理图配置了引脚多路复用器。 我无法从 C2000Ware 成功构建任何 EtherCAT 示例、因为它们似乎是为 LaunchXL 板或2838x 型号设计的。 一整天阅读技术参考手册后、我找不到我的 CCS 工程有任何明显的问题。 请 您能帮助我启用端口1以便正确建立 EtherCAT 环吗?

谢谢你  

BR
Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carlo、

    您使用的是哪个 C2000WARE 软件示例? 软件示例默认都是为 controlCARD 配置的、应直接使用而无需更改。

    您是否会关注下面目录中的"EtherCAT_Subordinate Device_Controller_Software_User_Guide.pdf"?

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\libraries\communications\EtherCAT\f28p65x\docs

    TIGER WEI 说:
    我使用 的是 P65的控制卡、需要有一个环、因此端口1也必须工作。

    您拥有的 PCB 是什么版本? 可能您使用的是有问题的旧版本。

    此致、

    Kevin