This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:F29H85x 内部时钟频率

Guru**** 2592270 points
Other Parts Discussed in Thread: F29H850TU

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1499485/f29h850tu-f29h85x-internal-clock-frequencies

器件型号:F29H850TU

工具/软件:

大家好、TI 专家。

您能否提供内部时钟频率的允许范围?

F29H850TU 数据表似乎不包含这些信息、这通常在其他 C2000数据表的"内部时钟频率"下提供。

谢谢你。

节拍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Beat、

    我们目前正在更新数据表、以便包含下表中的内部时钟频率:

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Joseph!