This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:为 C2000微控制器使用 XDS200调试器 TMS320f28P650DK 时面临的问题

Guru**** 2540520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1497352/tms320f28p659dk-q1-facing-issue-while-using-xds200-debugger-for-c2000-microcontroller-tms320f28p650dk

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1

工具/软件:

您好 TI 支持部门、

与调试器连接时面临以下问题!

请提供解决方案!

[开始:德州仪器(TI) XDS2xx USB Debug Probe_0]

执行以下命令:

%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile%-rv -o -S integrity

[结果]


----- [打印线路板配置路径名]------------------------------------

C:\Users\SANDEE~1.MOG\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ccs1271\0\BRDDATAC\testBoard.dat

----- [打印重置命令软件日志文件]------------------------------------

此实用程序选择了560/2xx 级产品。
此实用程序将加载程序"xds2xxu.out"。
库构建日期为"STEP 26 2024"。
库构建时间为"14:57:19"。
库软件包版本为"20.0.0.3178"。
库组件版本为"35.35.0.0 "。
控制器不使用可编程 FPGA。

硬打开控制器时出错。

----- [发生错误、此实用程序已中止]------------------------

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为"-183"(0xffffff49)。
标题为"C_ERR_CTL_CBL_Break_FAR"。

解释如下:
控制器检测到与其自身远距离的电缆断裂。
用户必须将电缆/线盒连接到目标器件。

[结束:德州仪器(TI) XDS2xx USB 调试探针_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    cable break far 消息表示 CCS 可以与调试探针通信、但 pod 和目标之间存在问题。 这可能是电缆(连接或损坏)或电路板上的接头出现问题。

    这里有更多的信息: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#cable-break

    您是否能够通过不同的调试探针(如 XDS110)连接到电路板?  如果此操作有效、则标头正常。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有两个存在类似问题的调试器。此处是另一个调试器的日志!

    [开始:德州仪器(TI) XDS2xx USB Debug Probe_0]

    执行以下命令:

    %CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile%-rv -o -S integrity

    [结果]


    ----- [打印线路板配置路径名]------------------------------------

    C:\Users\SANDEE~1.MOG\AppData\Local\TEXASI~1\
    CCS\ccs1271\0\BRDDATAC\testBoard.dat

    ----- [打印重置命令软件日志文件]------------------------------------

    此实用程序选择了560/2xx 级产品。
    此实用程序将加载程序"xds2xxu.out"。
    库构建日期为"STEP 26 2024"。
    库构建时间为"14:57:19"。
    库软件包版本为"20.0.0.3178"。
    库组件版本为"35.35.0.0 "。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为"13"(0x0000000d)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ----- [打印重置命令硬件日志文件]------------------------------------

    此模拟器不会创建重置日志文件。

    ----- [发生错误、此实用程序已中止]------------------------

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为"-233"(0xffffff17)。
    标题为"C_ERR_PATH_BROKEN "。

    解释如下:
    JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。
    尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
    目标的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
    或零卡滞故障的情况下运行。

    [结束:德州仪器(TI) XDS2xx USB 调试探针_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否可以尝试解决在第二个调试器上找到的错误-233? 我们有您可以在 C2000 MCU JTAG 连接调试指南(特别是第4.1节)中遵循的调试步骤。

    如果我们可以使第二个调试器正常工作、则可以排除第一个调试器出现软件相关问题的可能性(显示电缆断开错误)。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们可以使用不同的调试器与电路板连接、但不能使用该调试器连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了4.1部分、下面是我的观察:

    1和3:使用另一个调试器、我们能够访问硬件

    2. 第二点已过时、因为对于2引脚或4引脚 JTAG、

    4. 点也是无效的,因为我们可以看到代码正在运行,因为通信正在运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据我的理解:

    您有两个 XDS200调试器(A 和 B)。 调试器 A 无法连接到设备出现电缆断开错误(-183)。 调试器 B 能够成功连接到器件。  

    由于调试器 B 能够连接到器件、因此排除了电路板上的接头出现问题的可能性。 这意味着调试器 A 上的电缆很可能出现问题(连接或损坏)

    如果我不在同一页、请更正我。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们总共有5个调试器、其中我在使用2个调试器时遇到问题、我报告了上面的错误代码并引发了问题。 使用其他调试器、我能够刷写代码并对其进行调试。 现在我想让两个有故障的调试器正常工作。 您能告诉我们如何使另一个调试器正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    探头可能有缺陷? 所有 XDS200调试探针的供应商均为哪些(工作中和非工作中)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    全部来自 Blackhawk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设在使用相同的电路板时以下内容准确:

    您有两个 XDS200调试器(A 和 B)。 调试器 A 无法连接到设备出现电缆断开错误(-183)。 调试器 B 能够成功连接到器件。  [/报价]

    我必须同意 Matt 的以下评论:

    这意味着调试器 A 上的电缆很可能出现问题(连接或损坏)。

    因此:

    All from Blackhawk

    我建议直接联系 Blackhawk 支持部门: https://www.blackhawk-dsp.com/support

    谢谢

    Ki

    [/quote]