This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:INC4安全机制-需要说明

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1496098/tms320f280049c-q1-inc4-safety-mechanisms---clarifications-needed

器件型号:TMS320F280049C-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

TMS320F28004x 系列的安全手册中提到了一些适用于多个外设的通用安全机制(SMS)。 "静态配置寄存器的定期软件读回"SM 似乎适用于 INC (ID - INC4)。

类似的 CPU4我能够在这里找到它,但它缺少 INC4部分。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1387891/tms320f28p659dk-q1-cpu4-periodic-software-read-back-of-static-configuration-registers?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Periodic%2520Software%2520Read%2520Back%2520of%2520Static%2520Configuration%2520Registers#

 很遗憾、我无法识别此器件分区的"配置"寄存器。

谢谢

Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    他们可能会在下面这些寄存器中考虑并评估这些寄存器是否与其安全目标相关。

    配置寄存器中的瞬态/永久故障
    1.次级主器件选择(静态、SECMSELx)逻辑选择错误的总线主器件
    2.外设内核选择(静态,CPUSELx)逻辑选择错误的总线主器件
    3. 要读取/写入的配置寄存器数据(CPUSEL,SECMSEL)不正确,导致事务不正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Han、

    Jens 代表我创建了该主题、我将跟进。

    我无法在以下任何文档中找到 CPUSEL 或 SECMSEL 寄存器/寄存器字段:

    - sprui33g.pdf:TMS320F28004x 实时微控制器-技术参考手册

    - spru430f.pdf: TMS320C28x CPU 和指令集-参考指南

    是否在任何其他文档中描述了这些内容?

    谢谢您、

      Nicos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicos、

    请允许我澄清一下寄存器。 我使用的是我们的内部名称。 很抱歉混淆了。  

    1. 辅助主器件选择(静态、SECMSELx): LSxMSEL 寄存器(3.15.17.9 TRM)

    2.外设内核选择(static、CPUSELx ):  PERIPH_AC_REGS 寄存器(3.15.11 TRM)

    Han