This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HVPMSMMTR:MOtot 详细信息、数据表?

Guru**** 2850720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1493641/hvpmsmmtr-motot-details-datasheet

部件号:HVPMSMMTR

工具/软件:

团队、

在哪里可以找到电机数据表? 想知道极数、Ld、Lq、转子磁通链、相电阻等特性...

旧的数据表链接不再起作用: https://www.anaheimautomation.com/products/servo/servo-motor-item.php?sID=218&serID=2&pt=i&tID=350&cID=27 

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找数据表 attached.e2e.ti.com/.../8764.EMJ_2D00_04-Servo-Motor.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我在电机数据表中找不到与定子电阻、Ld 和 Lq 电感、永磁通(以 mV 为单位)、机器极数相关的数据。

    请让我知道在哪里可以找到所有这些详细信息。

    此致

    Aniket B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 SDK 解决方案中的数字。 这些是我们在电机中测量的数字、并非所有电机都是100%相同。

    NUM_POLE_PAIRS (4)
    Rs_Ohm (2.3679111f)
    LS_d_H (0.00836551283f)
    LS_q_H (0.00836551283f)
    rated_flux_VpHz (0.390533477f)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Han、

    您是否有上述参数化的测试报告? 您能告诉我如何找到机器的电感吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以用 LCR 表来测量电感。