This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:使用不同的 PWM 触发一个 ADC 通道

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1499026/tms320f28p650dh-one-adc-channels-triggered-with-different-pwm

器件型号:TMS320F28P650DH

工具/软件:

您好、

毫无疑问、如果不同的 PWM (不同的频率)触发了一个不同的 ADC 通道、会发生什么潜在问题?

一些通道正在采样、另一个通道出现、ADC 结果精度短语?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordan:

    如果我们要使用不同的 ePWM 来触发不同的 ADC、那么我们需要确保 ePWM 同步、并且 ADC 的采样和转换阶段不应重叠、这将导致噪声从一个 ADC 耦合到另一个 ADC。  

    BR、

    Nilesh