This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TMS320F280049编程器

Guru**** 2766275 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1499236/tms320f280049-tms320f280049-programmer

器件型号:TMS320F280049
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

我正在寻找一个生产线编程人员。

我在 Uniflash 支持的芯片列表中找不到 F280049。

到目前为止、我使用了 elprotronic、但它仅支持 F28035、并且升级 PC 软件似乎可以工作、但并不真正对 F280049芯片进行编程。

Eplrotronic 未回答我的问题。

是否可以通过 JTAG 调试器 XDS100、XDS200或 olimex XDS100-V3使用 TI Uniflash 对该微控制器(F280049)进行编程?

谢谢你

Luca Pizzini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    我看到最新的 UniFlash 9.1版本中列出了此器件。 您拥有哪个版本的 UniFlash?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、查尔斯、

    我没有安装 Uniflash、我只在线查看了受支持芯片列表、没有找到280049。抱歉。

    现在、我将安装最后一个 Uniflash。

    非常感谢

    Luca Pizzini