This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:如何将 CM-UART 多路复用到引脚28/29? (CLB? OUT/INPUTXBAR?)

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1498264/tms320f28386d-how-can-i-mux-the-cm-uart-to-pins-28-29-clb-out-inputxbar

部件号:TMS320F28386D

工具/软件:

您好:

在我的电路板中、有一个连接器、用于访问 引脚上的引导加载程序 SCI-A
GPIO28/SCIA_RX
GPIO29/SCIA_TX

当应用程序加载并运行时、我想使用此连接器通过 CM-UART 与连接管理器进行通信。

遗憾的是、这些引脚上没有用于连接到 CM-UART 的引脚多路复用选项  

引脚 Name 所选模式 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13 14 15
V11. GPIO28 SCIA_RX GPIO28 SCIA_RX EMIF1_CS4n GPIO28 OUTPUTXBAR5 EQEP3_A SD2_D3 GPIO28 EMIF1_CS2n GPIO28 EPWM15A FSIRXH_D1
W11. GPIO29 SCIA_TX GPIO29 SCIA_TX EMIF1_SDCKE GPIO29 OUTPUTXBAR6 EQEP3_B SD2_C3 GPIO29 EMIF1_CS3n ESC_LATCH0 ESC_I2C_SDA GPIO29 EPWM15B ESC_SYNC0 FSIRXH_CLK
  • 我是否可以使用 IN/XBar 或 CLB 模块来增加这种可能性?
  • 我应该如何设置它?

我的 CM-UART 目前分配给了引脚84/85

A11. GPIO84 UARTA_TX GPIO84 GPIO84 SCIA_TX MDXB GPIO84 UARTA_TX GPIO84 ESC_TX0_ENA MDXA
b11. GPIO85 UARTA_RX GPIO85 EMIF1_D0 GPIO85 SCIA_RX MDRB GPIO85 UARTA_RX GPIO85 ESC_TX0_CLK MDRA

注意:我想避免对 OTP 进行编程以更改默认的 SCI-A 引导加载程序、因为我想避免在生产线中使用 JTAG 适配器(例如 XDS110)。 理想情况下、它们只需普通的 USB-UART 适配器即可刷写固件。

提前感谢。

此致

Agustin J. Gomez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Agustin、

    我正在查看您的查询、并将在接下来的两天内为您提供回复。 感谢您的耐心。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Agustin、

    经过 一些研究、我认为无法将 UARTA_TX/RX 引脚路由到 GPIO28/29。

    您能否为我们提供有关生产线上预期功能/流程的更多信息?

    也许我们可以努力找到替代解决方案。

    此致、

    Zackary Fleenor