This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:是否有办法控制 eQEP 的 UTIME 相位?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1499113/tms320f28p650dh-is-there-a-way-to-control-on-the-phase-of-utime-in-eqep

器件型号:TMS320F28P650DH

工具/软件:

是否有办法控制 eQEP 中的 UTIME 相位?

例如、将其同步到 PWM 或其他选项?

与 PWM 相比、我需要捕获特定相位的时间和位置。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariel:

    遗憾的是、没有办法控制单元计时器的相位、因为没有输入。  

    此致、

    Ryan Ma