This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:如何在 CCS 中开始新工程

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1475379/launchxl-f28p55x-how-to-start-new-project-in-ccs

CCS 不断崩溃、我无法运行新工程。 我怎么能解决这个问题??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lucas

    对迟来的答复道歉。 您正在使用哪个版本的 CCS? 我建议安装 CCS 版本12.7或更高版本、然后重试。

    谢谢你

    Amir Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir!


    感谢你的帮助。
    我当前使用的是 CCS 20.0.2版本。

    此版本是否有问题?

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    您能提供 CCS 持续崩溃的任何截图吗? 是否出现任何错误消息?

    此致、

    Ryan Ma