This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:片上闪存编程器-加载问题

Guru**** 2756485 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1498640/tms320f28335-on-chip-flash-programmer---loading-issue

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

您好、

我正在使用 TMS320F28335评估板和 CCS v3.3.81.6。

当我尝试加载软件时、遇到以下错误:

"数据验证在地址0x31E878失败。

请验证目标内存和内存映射。"

并且无法打开片上闪存编程器、收到以下错误:

"不支持的部件 ID:0x00EF

支持的器件:

F28xx (PartID 0x0001/2)

F28335 (PartID 0x00FA)

但是、由于目标状态、PartID 寄存器可能未被正确读取。"

无论如何、我已经检查了板上的 DSP 名称、它是:TMS320F28335PGFA (希望部件 ID 为0x00FA)

并在以下路径中检查是否存在片上闪存编程器:

   Help -> About -> Component manager  

可以看到 Flash28xx 复选框已启用。

片上闪存编程器的版本是:5.92.0.314

有任何关于如何解决此问题的想法?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否可以使用最新版本的 Code Composer Studio 试用此器件?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的答复!

    是的、我也在 CCS v6、v7、v8和 v10中尝试过此操作。

    已在 Win10和 Win7电脑中试用。

    什么都不起作用。 是否有其他方法可以 解决此问题?

    谢谢、

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priya:

    您是否能够通过片上闪存工具使用擦除操作来清除存储器? 完成此操作后、通过 CCS 检查存储器位置是否为空。 或者、尝试通过 UniFlash 进行编程时是否出现了相同问题?  

    谢谢。此致、

    Charles