This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:ADC 接地和放大器;软件复位

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1498959/tms320lf2407a-adc-grounding-software-reset

部件号:TMS320LF2407A

工具/软件:

大家好、我们使用 DSP 通过6个 ADC 通道00 - 05与模拟传感器连接。 其余 IDC 通道未使用且保持未端接状态。 下面的屏幕截图显示了终止。 我们想知道、让未使用的通道不接地是否有任何问题? 这对所使用的 ADC 通道的正常运行是否有任何影响? 我们已经看到了在我们在不同系统上使用的不同(类似) DSP 上这一问题所在、现在我们想知道此设置。

后续问题是、如果此设置确实存在问题、可否通过 我们的代码反复发出  ADC 模块软件复位(根据 ADCTRL1寄存器的第14位)这一事实来纠正?

重复触发"ADC 模块软件复位"的可接受频率是多少?  2KHz 是否可以接受、或者这会带来其他问题?   

此处询问的设置通常非常可靠。 我们只是在深入 研究它、因为在极少数情况下、DSP 报告的数字数据被怀疑是不正确的。  

谢谢!