This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:适用于具有 ACIM 中应用的 C2000的 MotorControl_SDK

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1499446/tms320f280025-motorcontrol_sdk-for-c2000-with-application-in-acim

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280025C

工具/软件:

专家、您好:
在使用 MotorControl SDK 的过程中、我使用 USER_MOTOR1 == EMSYNERGY_LVACI 的示例、发现当打开 MOTOR1_PI_TUNE 宏定义时、有许多参数未定义、但当前电机示例不支持 PI 自调整函数。 或者是否不支持所有感应电机?

此外、经过自识别确定电机的一些参数后、控制效果仍然不佳。 当给定速度为30Hz 时、电机会在上升到大约25Hz 的速度后剧烈抖动、直到完全停止。 这种现象最可能的原因是什么?

我使用了 LAUNCHXL-F280025C+BSXL8353RS_REVA 开发板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本实验不支持 ACIM、仅支持 PMSM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴听到这个消息