This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:oneoverDcBus

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1498011/tms320f28027-oneoverdcbus

器件型号:TMS320F28027
Thread 中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:

D:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs\proj_lab20  

//_IQ oneOverDcBus;
// oneOverDcBus = EST_getOneOverDcBus_pu (estHandle);
// VAB_OUT_PU.VALUE[0]=_IQmpy (VAB_OUT_PU.VALUE[0]、oneOverDcBus);
// VAB_OUT_PU.VALUE[1]=_IQmpy (VAB_OUT_PU.VALUE[1]、oneOverDcBus);

//运行空间矢量发生器(SVGEN)模块
SVGEN_RUN (svgenHandle、&VAB_OUT_PU、&(gPwmData.TABC);

您好、我使用此补偿、在相同电压下可以增加最大速度、但相电流波形变得更差。 如果没有该补偿、相电流波形是正常的。 为什么波形变得更糟、并且速度变慢? 你有任何关注点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本实验使用 PU 格式和闭环通过 PI 稳压器进行电流和速度控制、因此您无需添加上述电压补偿。 如果使用了输出电压、则不适合 FOC 环路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs\proj_lab11

    这是官方的11和11a 例程如何补偿? 目前在空载情况下使用这种补偿没有问题、速度提高了7%。 随着负载的增加、它会在加速时波动、但稍后会稳定下来、速度也会增加6%。 我在论坛上读到这种补偿似乎有一个错误、但我没有说解决方案、主要是因为竞争产品使用相同的主芯片、但最高速度是补偿速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要使电机达到最大转速、可以尝试实现弱磁控制、而不是仅仅用于提高转速稳定性的电压补偿。  除 lab11x 之外的大多数实验中都包含了电压补偿 ctrl_run ()。