This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:TMS320F28027和 DRV8301、以运行 BLDC 电机

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1499320/tms320f28027f-tms320f28027with-drv8301-to-run-bldc-motor

器件型号:TMS320F28027F
Thread 中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:

你(们)好  

我安装了 Motor Ware 并将工程实验2C 导入 CCS。 我修改了 user.h 文件中的电机[A2212/13T]参数、但将代码刷写到电路板后、电机未运行。 我未使用 InstaSPIN GUI 流程。 有人能指导我吗?

#define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT (3.0) // A - 10-30% of
#define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT (-3.0) // A - 10-30% of
#define USER_MOTOR_MAX_CURRENT (20.0) // A - 30~150% of
#define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz (20.0) // Hz - 10~30% rated

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看实验室用户指南、并按照说明运行或识别电机。

    实验室用户指南 (instaspin_labs.pdf)位于以下文件夹。 运行相关的实验工程。

    \ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs