This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:F28P65x 实时时钟?

Guru**** 2943700 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650SK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1500023/tms320f28p650sk-f28p65x-real-time-clock

器件型号:TMS320F28P650SK

工具/软件:

您好、

由此我可以看出、 F28P65x 系列看起来没有实时时钟。

是这样吗?

我的 TMS320F28P650SK 旨在为新应用提供 EtherCAT 和 BiSS-C 支持、但我的应用也需要实时时钟。

关于向  基于 F28P65x 的器件添加实时时钟的理想方法、您有任何建议吗?

谢谢、

Rob McCullough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    不确定实时时钟是什么意思?

    我们有内部振荡器、INTOSC1和2、用户可以选择使用外部晶体 XTAL 或单端时钟。 请查看技术参考手册"系统控制"一章中的计时部分

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Prarthan、

    RTC 保持一天中的准确时间。  月、日、年、小时、分钟、 以及秒。  通常使用备用电池。

    https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_clock

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我们没有 RTC。

    尽管我认为 MCU 中不需要这一点、但您可以轻松地使用备用电池为 MCU 提供1.2V、3.3V 电压并一直保持开启状态、并使用 CPU 计时器实现 RTC 功能

    您 可以 在软件中实现它。 但是、出于以下原因、您可能需要使用独立的 RTC 芯片:

    1.  您的应用程序需要其他功能、如日期/警报
    2. 您的应用对功耗敏感、需要频繁断电
    3. 您的应用不能将 CPU 计时器备用用于 RTC 功能
    4. 您不希望解决处理 RTC 的软件复杂性问题

    谢谢