This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:DSP 单极还是双极的 ADC?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1499814/tmdscncd28388d-adc-of-dsp-unipolar-or-bipolar

器件型号:TMDSCNCD28388D

工具/软件:

大家好、我正在使用 DSP TMDSCNCD28388D、实际上我会问嵌入的 ADC 模块是单极还是双极? 我需要读取正电流和负电流、因此需要一个双极电流、但阅读数据表、我发现 VSS (0V)和 VDDA 之间的电压范围约为3V + 0.3。 因此、我想问您是否遗漏了一些东西、因为 ADC 模块看起来是单极的。 如果 ADC 是单极、那么还能以何种方式读取负电流? 我有什么事要做吗? 你能给我所有可能的建议,以解决. 谢谢您的建议。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    ADC 模块为单极模块、其输入范围为0V (VSS)至 VDDA、通常为3.3V。 这意味着它们无法直接测量负电压、例如在没有额外电路的情况下由双向电流传感器产生的负电压。 您需要对信号进行偏置、使其保持在0V–3.3V ADC 输入范围内。 要读取双极电流、您必须将电流传感器输出转换为1/2 Vs 基准、通常为1.65V。

    此致、

    Masoud