This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:闪存存储体1写入问题

Guru**** 2593200 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280041C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1492726/tms320f280041c-flash-bank1-write-issue

器件型号:TMS320F280041C

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在使用 TMS320f280041C 控制器、尝试在闪存存储体1中写入、但显示源未找到错误。

请帮助我解决这个问题

此致

Ranasagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranasagar:

    闪存 API 以库格式向客户发布。  

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rajeshwary、

    请确认 TMS320f280041C 控制器有多少个闪存组?

    器件数据表中仅显示128Kb 存储器、即仅显示单个闪存组大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TMS320f280041C 只有一个128Kb 闪存组。

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在  TMS320f280041C cmd 文件中、其中显示了每个8个扇区的2组(64kb)。

    而 bank1读取不是问题、但写入时仅显示该无效地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TMS320f280041C 只有一个闪存组。

    此致、

    Rajeshwary