This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:当我们需要在特定邮箱中接收多个/范围的 CAN ID 时、CAN 滤除掩码示例。

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1499129/tms320f28335-can-filter-mask-example-when-we-need-to-receive-multiple-range-of-can-ids-in-a-particular-mailbox

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:

您好:

我们需要 在特定邮箱中接收多个/范围的 CAN ID。 为此、我们尝试了解滤波器掩码如何用于 CAN RX 邮箱。  

此外、在需要时如何设计滤波器模板

1.每个 CAN 消息 ID 的专用邮箱

2.专用邮箱、用于 CAN Msg ID 范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhawle:

    每个邮箱都有一个专用的 ID 掩码。   

    对于 ID 掩码寄存器、值为1的位将用于接受过滤。

    如果使用标准 ID (11位)、则 Mask=0x7FF 表示所有位都用于接受过滤、只有 ID 完全匹配的消息才会恢复到该邮箱中。

    如果 MASK = 0x7F0、则前4位不用于接受过滤。 只有 ID[10:4]匹配的消息才会保存到邮箱。