This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:删除了组0和组1中扇区8至扇区15的闪存读取保护

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1487377/tms320f280041c-removal-of-flash-read-protection-for-sectors-8-to-sectors-15-in-bank0-and-bank1

器件型号:TMS320F280041C

工具/软件:

您好、

我们无法从扇区8至15读取闪存存储体0和存储体1中的数据、但可以写入这些扇区。 表明无法对该存储器地址进行读取。

是否有任何可用于上述扇区的读取保护、如何删除。

此致、

Rana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rana:

    是否使用 DCSM? 如果不是、我会将此问题重新分配给我们的闪存/闪存 API 专家。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    我不使用 DCSM 模块、而是使用闪存 API 库。

    我尚未使用 DCSM 锁定、但扇区默认处于锁定状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    扇区没有读取保护。 能否提供有关您所面临问题的更多详细信息?

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Rajeshwary Nitin Bongirwar

    我们发现这个控制器在闪存命令文件中只有8个扇区可用。所以当我们尝试从组0中的扇区8 (0x88000到8FFFF )写入或读取时,它显示了这一点 则会阻止在该位置读取 。 以便问题得到解决。

    但在闪存组1 (0x90000至97FFF)中、我们无法写入数据。 显示 FAP 发出编程命令的返回值如所示 地址0x90000无效

    请帮助我考虑这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    F280041和 F280040只有一个闪存存储体。

    此致、

    Rajeshwary