主题: C2000WARE 中讨论的其他器件
工具/软件:
大家好、我在 TMS320F28377D 微控制器上工作、我对内部闪存中的位翻转(多位翻转)有一项要求、因此我计划将程序复制到内部的多个位置
因此、请提供在微控制器的多个位置复制和粘贴的示例代码或机制
请查找我们软件的存储器分区
|
大得多 |
存储器地址 |
长度中 (字节)(十进制) |
使用的是 DMM 微控制器 |
安全 |
|
开始 |
0x080000 |
2字节 |
2字节(100%) |
"引导至闪存"的引导加载程序入口点。 |
|
RAMM1 |
0x000400 |
1016字节 |
256字节(25%) |
用于初始化和堆栈的运行时数据。 |
|
RAMLS0 |
0x008000 |
2048字节 |
350字节(17%) |
运行程序 CPU1任务。 |
|
RAMLS5 |
0x00A800 |
2048字节 |
427字节(20%) |
共享的任务或配置。 |
|
大得多 |
存储器地址 |
长度中 (字节) |
使用的是 DMM 微控制器 |
安全 |
|
闪存段 B |
0x082000 |
8192字节 |
5753字节(70%) |
应用程序(CPU1) |
|
闪存段 D |
0x086000 |
8192字节 |
350字节(4%) |
提供冗余数据或失效防护。 |
|
闪存段 E |
0x088000 |
32768字节 |
36字节(0.11%) |
校准和配置数据。 |
|
闪存段 F |
0x090000 |
32768字节 |
170字节(0.52%) |
日志记录和分析。 |
此致
J.Muniniteesh