This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:ADC 完成中断和外部 GPIO 中断的中断优先级。 (中断占先)

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1489982/tms320f28379d-interrupt-priorities-for-adc-completion-interrupt-and-external-gpio-interrupt-interrupt-preemption

部件号:TMS320F28379D

工具/软件:

我正在将 F28379D DSP 用于电力电子项目。 我计划使用所有4个 ADC 进行模拟信号转换。 我想通过软件触发它们、当 GPIO (XINT1)有外部中断时、将调用 forceMultipleSoC API。 我想知道 ADC 转换完成中断是否会抢占外部 GPIO 中断? 我知道 ADC 可以直接通过中断触发、但在当前的应用中、我希望通过外部中断 ISR 在软件中控制触发信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    请 ADC 专家发言。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、默认情况下、ADC 转换完成中断不能抢占 GPIO 外部中断 ISR。

    此致、

    Masoud