This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:CPU 2正常工作、但 CPU 1无效

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1500013/launchxl-f28379d-cpu-2-working-but-cpu-1-dont

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:

大家好、我找到了一个已经使用过的微控制器(不是全新的)、我尝试做一个最简单的示例、每秒用 GPIO 0使外部 LED 闪烁一次。 我通过 Simulink 与脉冲发生器和 DO 块执行此过程。 事情是当尝试在 CPU 1上进行闪存引导时、构建过程完全成功、但退出时没有发生任何事情(LED 始终处于关闭状态)。 在完全相同的设置和相同的项目下、我尝试在 CPU 2上进行闪存引导、一切都运行正常。 甚至构建消息也完全相同! 是否有任何理由相信 CPU 1已损坏或它是其他的东西,我没有得到它;  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不需要、您无需在 C2000端执行任何具体操作。 您能否在其论坛上使用 MathWorks 进行检查、了解是否除了您已为 CPU1做的操作之外还需要进行任何设置?