This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:在 CLA 初始化时不会标记中断&&#39

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1499638/tms320f28p550sj-interrupts-doesn-t-get-flagged-upon-cla-initialization

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我最近从 F28379D 转向 F283P55。 目前我正在尝试初始化 CLA、ADC-A (单通道读取)和 CPU Timer0 (LED 闪烁)、我遇到中断问题。

ADC_EOC 和 Timer0中断在不进行 CLA 初始化的情况下运行、但使用 CLA 初始化(为 CLA 程序和数据定义向量并选择适当的 RAM 段)时、 不会触发中断。

这是 project.e2e.ti.com/.../pwm_5F00_p55.zip

在所选存储器的引导期间、也会在 RAM 中复制 ISR 和 CLA 程序代码。

刷写程序后、我看不到任何会生成触发信号的 ADC 和 Timer0中断。

除此之外、如果我比较 C2000ware 中提供的 F28379D 和 F28P55文件的链接器文件、则会发现一些差异。 例如、 P55链接器文件中未定义 CLAscratchpad 大小。

感谢您回答这个问题。

此致、

Rajesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    定义后问题已解决 _FLASH 定义的眼图。