请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P550SJ 主题:C2000WARE 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的专家:
我最近从 F28379D 转向 F283P55。 目前我正在尝试初始化 CLA、ADC-A (单通道读取)和 CPU Timer0 (LED 闪烁)、我遇到中断问题。
ADC_EOC 和 Timer0中断在不进行 CLA 初始化的情况下运行、但使用 CLA 初始化(为 CLA 程序和数据定义向量并选择适当的 RAM 段)时、 不会触发中断。
这是 project.e2e.ti.com/.../pwm_5F00_p55.zip
在所选存储器的引导期间、也会在 RAM 中复制 ISR 和 CLA 程序代码。
刷写程序后、我看不到任何会生成触发信号的 ADC 和 Timer0中断。
除此之外、如果我比较 C2000ware 中提供的 F28379D 和 F28P55文件的链接器文件、则会发现一些差异。 例如、 P55链接器文件中未定义 CLAscratchpad 大小。
感谢您回答这个问题。
此致、
Rajesh。