This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800155:无法在内存浏览器中读取 MCAN 消息 RAM。

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1499385/tms320f2800155-not-able-to-read-mcan-message-ram-in-memory-browser

器件型号:TMS320F2800155

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户发现他们无法在内存浏览器中读取 MCAN 消息 RAM。  

这种行为是否应该与相关线程类似? 如何在存储器浏览器中读取它们?

客户发现他们可以在 F28P65 (从0x59000开始)上读取它、但无法在 F2800155上读取它。

此致、

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    MCAN 消息 RAM 从0x58000开始。 请使用随附的 gel 文件来解决您的问题:

    1.下载我的 gel 文件

    2.将 GEL 文件保存到 CCS 安装文件夹:C:/ti/ccs1280/ccs/ccs_base/emulation/gel/f2800155.gel

    3.重新加载 CCS 工程。

    如果您还有其他问题、请告诉我。 Thankse2e.ti.com/.../f2800155.gel