This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:eQEP 的单位时基

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1499807/tms320f28375d-unit-time-base-in-eqep

器件型号:TMS320F28375D

工具/软件:

给定 屏幕截图中的单元位置事件是什么、并详细说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surendra:

    增强型正交编码器脉冲(eQEP)模块中的单元位置事件(UPEVNT)是一个标志、用于指示何时达到特定的位置计数值。 它用于低速测量应用、在这些应用中、eQEP 模块需要在特定的时间间隔内捕获位置。  

    当设置 UPEVNT 标志时、表示 eQEP 模块已达到指定的位置计数值、以便应用程序采取适当的操作、例如采集数据或生成中断。

    此致、

    Ryan Ma