This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-CPU2-EVM:加载和 SOM

Guru**** 2590520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1497290/f29h85x-som-evm-loading-the-cpu2-and-cpu3

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM

工具/软件:

如何将程序加载到 CPU2和 CPU3中、因为它们在 F29H85X 控制器中退出复位后卡在 NMI 矢量中。 使用示例代码时无法加载控制器的 CPU2和 CPU3内核。 将程序加载到 CPU1中并使 CPU2和 CPU3退出复位状态、然后无法停止 CPU2或 CPU3、因为那里会持续执行 NMI 矢量(在程序计数器中)。