This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:tmdxiddk379d:SOC0上的 ADC 中断源

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1500882/tms320f280025-tmdxiddk379d-adc-interrupt-source-on-soc0

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379D

工具/软件:

您好、

我正在使用 MotorControl SDK 5.0.2、并查看了 sensored_foc_f28002x 工程(tmdxiddk379d)。  

现在在函数 HAL_setupInterrupts 的 sensored_foc_hal.c 中、ADC 中断源初始化如下:

    // Enable AdcA-ADCINT1- to help verify EoC before result data read
    ADC_setInterruptSource(M_IW_ADC_BASE, ADC_INT_NUMBER1,
                           M_IW_ADC_SOC_NUM);

现在、 M_IW_ADC_SOC_NUM 为 ADC_SOC_NUMBER0 、因此将在第一次转换(C4)后触发 ADC 中断。 现在、IU = C2、IV = A2、iw = C4、因此、当 ISR 为控制器触发时、只有 A2和 C4就绪、C2的结果可能仍在进行中。 这是一个错误、ADC SOC 应该是 ADC_SOC_Number1、还是应该监督某些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hans:

    IU、IV、IW 具有不同的 SOC。 因此、当您想要触发时、应相应地设置中断。 请执行 SOCx 的 EOC 以收集结果。

    谢谢、
    Susmitha.