This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:内部基准可靠性

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501214/tms320f2800157-internal-reference-reliability

器件型号:TMS320F2800157

工具/软件:

尊敬的专家:

我们是否有任何数据/声明来阐明内部基准(VREFHI)可靠性? 例如初始精度、温度漂移、长期可靠性等

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    至于精度、我们不指定内部基准本身的精度。 实际上、我们会指定使用内部基准时 ADC 转换的精度。  下面的屏幕截图中包括这些数据点(增益、温漂)。  

    所有未提及内部基准的 ADC 规格(例如失调电压)也可假定适用于内部基准

    谢谢、
    Susmitha.