This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110ISO-EVM:定制板 F280049C 控制器的 XDS110ISO-EVM -代码闪存过程。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: XDS110ISO-EVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501000/xds110iso-evm-xds110iso-evm--code-flash-procedure-for-f280049c-controller-for-custom-board

器件型号:XDS110ISO-EVM
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的社区:

我有具有 F280049C 控制器和 XDS110ISO-EVM 调试器的定制板。 我想使用".out"、".hex"文件进行 BLDC/PMSM 电机控制的闪存控制器。

使用这些文件进行刷写的标准过程是什么。 我们能否使用"UNIFLASH "和"Code COMNPOSER Studio"进行刷写?

感谢您的答复。

谢谢。