This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:无法在200MHz SYSCLK 下工作

Guru**** 2590520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1500351/tms320f28374s-cannot-work-in-200mhz-sysclk

器件型号:TMS320F28374S

工具/软件:

您好专家

客户测试 f28374 PLL 配置的以下配置:

InitSysPll (XTAL_OSC、IMULT_40、FMULT_0、PLLCLK_BY_2);对于10M XTAL、器件无法工作;

InitSysPll (XTAL_OSC、IMULT_20、FMULT_0、PLLCLK_BY_2);使用20M XTAL 时、器件无法工作;

InitSysPll (XTAL_OSC、IMULT_20、FMULT_0、PLLCLK_BY_2);使用10M XTAL 时、器件无法工作;

F28374似乎无法在具有 PLL 配置的200MHz 下工作、相同的代码和 XTAL 在200MHz SYSCLK 下的 F28377中运行良好。

XTAL 数据表随附:e2e.ti.com/.../116_2D00_600002_2D00_00-xtal10M-HC_2D00_49SMD.pdf

您能分享解决该问题的建议吗?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用200MHz SYSCLK 没有问题、请检查 XTAL 频率是否如上所述。 尝试将74换用可正常工作的77板、我认为74不存在这样的问题。

    似乎 F28374无法在200MHz 中使用 PLL 配置
    在200MHz SYSCLK
    中、相同的代码和 XTAL 在 F28377中运行良好

    74和77的 PLL 没有差异。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prarthan

    感谢您的检查、找到问题、我们调整了 XTAL 电源、现在正常工作。

    谢谢

    Joe