This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-TMS320F28: EP 帮助获取有关 TMS320F28377D-TMS320F28E 的固件开发支持 EP

Guru**** 2661225 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357-SEP, HALCOGEN, C2000WARE, TMS320F28377D, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1500367/tms320f28377d-ep-assistance-regarding-firmware-development-support-for-tms320f28377d-ep

器件型号:TMS320F28377D-ROM EP
Thread 中讨论的其他器件:TMS570LC4357-SEP、、 HALCOGENC2000WARE、TMS320F28377D其中概述了 SysConfig

工具/软件:

您好团队:
我们将探索 上述 EP  适用于机械臂电机控制应用的一款产品的微控制器(TMS320F28377D-TMS570LC4357-SEP 和 TMS570LC4357-SEP)
不过、我们遇到了 TMS570LC4357-SEP 不会有强大的开发支持。 我们使用的是最新的 CCS 版本20.0.1.4
因此、我们非常 感谢您在 这方面提供的帮助、帮助您了解其中哪些具有强大且随时可用的兼容外设驱动程序库支持 、我们可以将其用于我们的应用。
此外、还有任何可用于为 TMS320F28377D-SEP 生成软件 EP 的工具、就像适用于 TMS570LC4357-SEP 的 HALCoGen 一样。
感谢您以这种方式迅速作出回应。
谢谢、
Sourabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    任何更新?

    我们需要此信息。 我们被封锁了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    请回答、已经2天了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    C2000Ware 是包含  TMS320F28377D 外设驱动程序的 SDK。  

    您可以从 C2000WARE 软件开发套件(SDK)|德州仪器 TI.com 进行下载

    驱动程序和示例可在 安装后在 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f2837xd 文件夹中找到。

    SysConfig 工具可用于配置外设、它包含在 Code Composer Studio IDE 中

    如果您需要任何其他信息、请告诉我、

    此致  

    Siddharth