This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:将编译器部分从闪存复制到 ELF 的 RAM

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1484791/tms320f28p550sg-copying-compiler-sections-from-flash-to-ram-for-elf

器件型号:TMS320F28P550SG
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我正在查找 ELF 的 CopySection ASM 文件。 我们当时将"SPRAAU8A:将编译器段从 TMS320F28xxx DSC 上的闪存复制到 RAM "中的"DSP28xxx_SectionCopy_nonBIOS.asm"用于 COEF、并且现在需要相同的文件(但 ELF 除外)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gennadi:

    请查看来自不同器件的 c2000Ware SDK 中的闪存至 RAM 工程示例。  该示例是一个"闪存到 RAM"示例、演示了如何在闪存中启动程序、然后从 RAM 运行某些函数。

    C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x\flash

    还请 ︎ 类似的主题-(6) TMS320F28377D:如何从闪存复制到 RAM - C2000微控制器论坛- C2000Tmμ 微控制器- TI E2E 支持论坛

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    感谢您的回答。 很遗憾、它无法解决我的问题。 我要做的是将所有引导加载程序从闪存复制到 RAM、并从 RAM 运行它、以便能够更新引导加载程序本身。 它可以使用 "DSP28xxx_SectionCopy_nonBIOS.asm"文件的帮助下进行 COEF 编译。 但现在我们正在使用 ELF 编译、我正在寻找一个诸如 "DSP28xxx_SectionCopy_nonBIOS.asm"之类的文件、但用于 ELF。 我已经手动更改了此文件以复制所有 ELF 链接器段、但无法正常工作。 可能是、我忘记了某个段(ELF 特定)或类似内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我遇到了与您使用28P65时相同的问题、28335是可以的、但28p65是不可以的、请问您是否解决了它? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题是否仍然存在?

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的。 它仍处于打开状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否共享更新后的  DSP28xxx_SectionCopy_nonBIOS.asm 文件和所面临问题的详细信息。 我可以检查该文件并查看是否有任何要更新的内容。

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    现在问题已解决。 问题是我没有将 memcpy 复制到 RAM 中