This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:COFF F28P55xCPU1_CLAROM_Symbols_fpu32.lib 在哪里?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1492364/tms320f28p559sj-q1-where-is-the-coff-f28p55xcpu1_clarom_symbols_fpu32-lib

器件型号:TMS320F28P559SJ-Q1
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户工程为 COFF、 F28P55xCPU1_CLAROM_Symbols_fpu32.lib 和 SFO_v8_FPU_lib_build_c28.lib 是 EABI。

如何修复此错误?  

#10373-D 库".."/HW/Lib/F28P55xCPU1_CLAROM_Symbols_fpu32.lib 包含与 TI-COFF 输出文件不兼容的 ELF 目标文件。 确保使用的是正确的库。

此致

Anka Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anka:

    以下是可用于 F28P55x 的 COFF CLA DATAROM 库文件的 fpu32版本。 由于 COFF 是旧数据格式、因此我们停止了在 C2000ware 中为新器件包含 lib 文件的操作。  

    e2e.ti.com/.../5758.F28P55x_5F00_CLADATROM_5F00_Symbols_5F00_fpu32_5F00_COFF.lib

    如果客户遇到此文件的任何问题、请告诉我。 对于  SFO_v8_FPU_lib_build_c28 lib 文件、我将联系软件团队、让他们也在 COFF 中生成此库文件。  

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daleenay:

    感谢您的支持。  此库运行良好、期待  COFF 中的 SFO_v8_FPU_lib_c28库!

    此致

    Anka Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anka:

    软件团队目前正在努力为我添加必要的文件来生成  SFO_v8_FPU_lib_build_c28 lib 文件、我将在从中获取更新时通知您。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anka:

    这是您请求的 SFO lib 文件。 很抱歉耽误你的时间。

    e2e.ti.com/.../6175.SFO_5F00_v8_5F00_fpu_5F00_lib_5F00_build_5F00_c28_5F00_coff.lib

    此致、

    Delaney