This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:最大 SCI 波特率

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501251/tms320f2800137-max-sci-baud-rate

器件型号:TMS320F2800137

工具/软件:

尊敬的 champs:

我向我们的客户询问这个问题。

可能的最大 SCI 波特率为120MHz /16 = 7.5 MHz。

正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    是的、正确。 最大 SCI 波特率始终为 LSPCLK/16、如果设置了 LSPCLK = SYSCLK/1、则会达到最大。

    此致、

    Delaney