This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:重命名多 CPU 工程

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501487/tmdscncd28379d-renaming-multi-cpu-project

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我想创建一个可以在两个 CPU 上运行的工程。 库中有"sci_ex2_sysconfig"示例、与我要执行的操作非常相似。 使用可运行的所有挂钩和配置从头开始创建工程时遇到了问题、这些挂钩和配置与本示例类似。 或者、我尝试重命名此文件夹中的三个工程、以便将它们重新用作我新工程的基础、甚至失败了。 我已成功重命名"sci_ex2_sysconfig_multi"和"sci_ex2_sysconfig_CPU2"、并确认仍然可以像原始示例那样构建和调试工程。 但是、当我重命名"sci_ex2_sysconfig_COP1"时、指向目标配置文件的链接会中断并手动指向它不会带来与工程"sci_ex2_sysconfig_multi"中相同的简单调试体验。 对此有何建议? 如果您认为这应该很简单、请提供分步说明。

我在 Windows 11上使用 CCS 12.8.1。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该添加我所说的"简单调试体验":

    我可以使用:Debug As -> 1 Code Composer Debug Session (从"sci_ex2_sysconfig_multi"中)、它会编译并加载项目"sci_ex2_sysconfig_cpu1"和"CPU2。 它们将显示为两个单独的项目、可以发起/调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第四次尝试后、我终于能够重命名该工程。 我没有做任何不同寻常的事情、但 CCS 为重命名和更新工程而采取的步骤似乎受到了一些环境变量的影响、因此不一致。 因此、我开始使用新的工作区、并逐个重命名工程的每个部分、直到所有内容最终都被重命名。