This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CAN 消息对象配置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1500090/tms320f28388d-can-message-objects-configuration

器件型号:TMS320F28388D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我使用24个消息对象、如下所示

但添加新消息对象时、会向我显示此消息  

我想知道这里的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您正在运行哪个示例测试用例?  还是您自己编写的这种代码?  我在此处尝试了几个 DCAN 测试用例、但我未看到错误。  此外、您是否可以查看所使用的 C2000Ware 和 CCS 版本?

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这段代码由我自己编写

    我使用的是 C2000Ware_5_01_00_00和 CCS 版本12.8.1
    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以尝试使用该示例 CAN 测试用例吗?  在现有示例中、我不会看到 CAN 邮箱配置问题。  只是想首先确认示例中没有显示 CAM 邮箱错误。

    此致、

    Joseph