This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:F28379D 上的双核配置和 GSRAM 验证问题(SysConfig 1.23.0)

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1495008/tms320f28379d-issue-with-dual-core-configuration-and-gsram-validation-on-f28379d-sysconfig-1-23-0

部件号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具/软件:

我使用的是memcfg_ex1_sysconfig位于的双核示例<root>\ti\C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f2837xd\examples\dual\memcfg。 但是、我会遇到一条警告:"CPU1需要使用 memcfg 模块将 GSRAM 分配给 CPU2。"

虽然我知道可以抑制此警告来绕过它、但我需要在实际工程中的内核配置之间使用验证

设置概述:

  • 问题: GS14 RAM 在 CPU1上配置为由 CPU2控制、如我的设置所示、但在 CPU2上触发警告。

  • 潜在相关问题: 该问题可能与我在 TI E2E 论坛上找到的帖子 链接:相关帖子

我的环境:

  • CCS 版本: 12.8.1.00005.

  • C2000Ware 版本: 5.4.0.00

  • SysConfig 版本: 1.23.0

  • 目标器件: F28379D 337ZWT

  • 操作系统: Windows 10

问题:

  • 是否有针对我的特定用例验证双核配置的权变措施?

  • 是否有人遇到此问题并找到不涉及禁止警告的解决方案?

任何见解或建议都将非常感谢。  

谢谢!

——

屏幕截图:

GS14的配置由 CP2控制。

但 CPU2中显示了警告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我认为这只是说明您需要为该 RAM 分配 CPU2作为控制器。 从 CPU2中使用此 RAM 时是否遇到任何问题?

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如第一个屏幕截图所示、CPU2已经在控制 RAM  GS14。

    我只是面临着这个警告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    警告应正常。