This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:如何在引导加载程序后清除 RAM?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1488778/tms320f280049-how-to-clear-ram-after-bootloader

器件型号:TMS320F280049

工具/软件:

尊敬的团队:

如何在引导加载程序后清除 RAM? 我的客户可能发现有些 RAM 不是0、因为它们无法 执行应用程序

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    Unknown 说:
    我的客户可能发现某些 RAM 不是0、因为他们无法 执行应用程序

    这是什么意思?

    POR 后、引导 ROM 会清除 RAM、但您可以使用 RAM 初始化特性(请参阅 TRM 中的存储器控制器部分)来清除 RAM 内容。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于有几个星期没有答复,我会假设问题已解决,并关闭主题。

    此致、

    马特