This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:将 ASCET 生成的 RTE 代码与 F28P65结合使用的可行性

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501042/tms320f28p650dh-feasibility-of-using-ascet-generated-rte-code-with-f28p65

器件型号:TMS320F28P650DH

工具/软件:

尊敬的专家:
我的客户正在评估 F28P65的开发。 以前,他们使用 ASCET 生成代码,并基于 RTE 方法运行程序。 现在、他们希望在只需对代码进行极少修改的情况下继续使用相同的方法。 是否有解决方案可以实现这一目标? 我注意到 F28P65不支持 AUTOSAR。 ASCET 是否会生成符合 AUTOSAR 的代码? 此外、我发现 F28P65不支持 MCAL。 这是否意味着这种做法是不可行的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    我认为我们对 ASCET 不太熟悉。 我花了一点时间浏览了 ETAS 网站,听起来它可以生成符合 AUTOSAR 的代码,但这并不一定意味着它需要 AUTOSAR 在目标上运行生成的代码。 但是、ETAS 的支持将能够提供一个更坚定的答案。

    我们确实很好地支持使用 Mathworks 代码生成工具、但我不知道这些工具之间的直接迁移路径。

    Whitney