This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:复位后 GPO 电气状态是否保证为零?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1500669/tms320f2809-gpo-electrical-state-after-reset-guaranteed-zero

器件型号:TMS320F2809

工具/软件:

我不了解 GPIO 输出(配置为简单 GPO 时)是否为 亮起 迷惑不解 未知 、重置后。

 系统控制和中断(SPRU712H)中图4-17的相关语言使我感到困惑。

我主要担心的是 GPO 可能会重置为导通状态、直到在软件中明确将其关闭。 这是奇怪的行为,我想确保它是不可能的。

在图4-17上方、它显示"复位会将所有位和锁存值清除为零。" 这表明 GPADAT 寄存器位设置为零、而电气输出设置为零。 但注释1指出:"...复位后 GPADAT 寄存器的状态未知[并且]取决于复位后引脚的电平。"

应该如何阅读? 哪个级别?  环境(电气电平)是否决定了数据寄存器位的状态 、因此决定了复位后驱动什么值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在图4-17上方、它显示"复位会将所有位和锁存值清除为零。" 这表明 GPADAT 寄存器位设置为零、而电气输出设置为零。 [/报价]

    以上是正确的。

    第二项陈述不正确。 每个引脚的复位状态是明确的且不未知

    所说的只是如果启用/禁用内部上拉电阻 、则决定了引脚的默认状态。 引脚的状态将与预期一致、因此我们不能说它完全为零。 希望你得到了高层次的想法,如果不能,你也可以测试和发现.

    谢谢