This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:配置 ePWM 模块后、频繁更改一些参数是否会导致问题?

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1500194/tms320f280039c-after-the-epwm-module-is-configured-does-frequently-changing-some-parameters-cause-problems

器件型号:TMS320F280039C

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

技术手册规定:首先设置 TBCLKSYNC = 0、然后配置 ePWM 模块、最后设置 TBCLKSYNC = 1。 我无法设置 TBCLKSYNC = 0、因为我需要一些 ePWM 作为后台任务连续运行。 但在我的应用中、我需要频繁更改 TBCTL[CLKDIV]和 DBRED 等参数。 那么、当 TBCLKSYNC=1时、更改 ePWM 模块的参数是否有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhen:

    我们不建议在运行时更改 CLKDIV。 但是、DBRED 可以在运行时更改。

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    根据测试、对 CLKDIV 的更改立即生效、从而使当前周期的操作持续时间更长。 但下一个周期是编程的操作。 如果不建议进行更改、是否有实施这些更改的选项? 尽管分频系数可以在初始化期间满足频率要求、但无法满足时间分辨率要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhen:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/692255/tms320f28335-about-clock-division-of-epwm-in-f28355

    下面是您可以尝试的另一个选项。

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这些是初始配置选项、动态更改比率可能会导致不可预测的行为。”这是否意味着您不确定具体的影响是什么?

    我的情况与他不同、我们需要200-10kHz PWM 波形。 它现在在120MHz 处产生10kHz PWM 波形、因此计数器表示0.00833us。 但该分频因子无法达到200Hz。 因此、当需要200Hz 频率时、使用分频因子10。 如果不建议进行动态 CLKDIV 调整、则我只能使用12MHz EPWMCLK 来覆盖200-10kHz、但此时计数器表示0.0833us、该分辨率不能满足需求。 那么、我的情况是否没有其他好的处理方法呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhen:

    您会生成非常基本的 PWM 波形吗? 如果是、您能否改用 eCAP 来生成波形? 那么 TBPRD 的最大值将是2^32。

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我知道 eCAP 实现了与 ePWM 的 TB、CC 和 AQ 等效的功能、而 DB 和 TZ 功能则不实现。 如果使用 eCAP、则 TZ 应与 EWPM 中断结合以停止 eCAP 波形。 但 DB 必须考虑如何实施它? 此外、关键是您无法准确地说调整 CLKDIV 会产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、我无法确切地说调整 CLKDIV 在运行时会产生什么影响。 由于 TBCTR 将持续运行、并且您在运行时更改时钟分频器、可能会导致 TBCTR 出现意外行为。

    您可以停止计数器以使 PWM 重新调整为新的时钟分频器设置、设置每个 PWM 的 TBCTR、然后再次设置 TBCLKSYNC。

    TBCLKSYNC 控制 CTR 何时启动。

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    然而、TBCLKSYNC 负责控制8个 ePWM 模块、对吧? 如果我设置 TBCLKSYNC = 0、所有 ePWM 将停止计数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhen:

    正确、将停止所有 PWM ...

    此致、

    Ryan Ma