This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F2808-Project:IDE/ EP 设置

Guru**** 2829655 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, SPRC191, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1497068/sm320f2808-ep-ide-project-setup

部件号:SM320F2808-SM320F2808 EP
主题中讨论的其他器件:SPRC191TMDSCNCD2808、controlSUITE、 C2000WARE

工具/软件:

您好:

我们期待使用较旧的处理器 SM320F2808PZMEP。 根据我们的判断、它被 CCS 列为支持、但没有选择最新 CCS 中器件的选项。 据我所知、SM320版本的器件在功能上与 TMS320等效、器件选择应在 TMS320下。

我已经尝试下载较旧版本的 CCS、版本10.2、该版本具有可选的器件、但是、在 尝试使用 SPRC191中提供的任何示例代码时、我会收到与未 安装 XDAIS 相关的构建错误。 当我打算安装 XDIAS 时、只能找到 Linux tar.gz。

我们确实有 TMDSCNCD2808开发板、那么开始编译和编译简单示例工程(例如 GPIO 设置)的最简单方法是什么? 即我们需要什么 CCS 版本和依赖项?  

谢谢、
Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    其中一些旧的 C28x 示例规定它们依赖于 XDAIS。  他们实际上不需要它。  您可以编辑项目以删除依赖关系。

    这是一个包含一些屏幕截图的主题。   

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/374245/xdais-error-in-code-composer-studio-v6-0/2046257#2046257

    我将在 C2000团队中循环、提供有关如何在此器件上启动并运行的更多信息。  我认为2808 controlCARD 需要一个扩展坞 https://www.ti.com/tool/TMDSHSECDOCK 。  然后、扩展坞上有一个 JTAG 接头、您可以将调试探针连接到该接头。  您可能需要下载较旧的 C2000Ware 甚至 controlSUITE 来为该器件获取全套软件、但我会将这个问题留给 C2000团队回答。

    最新的 CCS 确实为此器件提供支持。  由于它是较旧的器件、您不会在工程向导或 Resource Explorer 中看到该器件、但一旦您有了软件包、就可以将示例导入 CCSv20。  我猜您已下载此内容: https://www.ti.com/tool/SPRC191。  我尝试下载它来查看示例、但我在 macOS 上、zip 文件中的安装程序是一个 Windows 可执行文件。  如果您仍安装了最新的器件、您可以尝试从文件导入示例->导入工程。

    我进行了检查、并能够在 CCSv20中为 F2808创建"目标配置"。  这就是调试器能够连接到器件所需的功能。

    则需要一个调试探针。  2808推出后、比较常见的探针是 XDS510、但这些天这些探针已经过时、CCS 中的支持已弃用、我认为这是 v8。  我会选择 XDS110、因为它成本低并支持新的 CCS 版本。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    F2808x 的示例应位于 SPRC191文件夹中。 我们听说过之前的报告、由于软件包中存在一些库文件、此软件包中的 F2808x 示例无法正确导入到 CCS v20中。 我们见过其他客户的另一种方法是使用最新版本的 CCS v12导入工程。 之后、在 CCS v20中、您可以打开从 CCS v12使用的工作区、并且您应该能够为开发构建和加载工程

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对延迟表示歉意、我们发现我们使用的旧开发板已损坏。 等待一个新的,并将发送一个更新,当我们收到新的,谢谢。