This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069

Guru**** 2881580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1500241/tms320f28069-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:

TMS320F28069上的 CPU 计时器可处理的最大频率是多少?

提前感谢您!

Sandy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandy、

    最大频率等于 SYSCLK (F2806x 为100MHz)。 如果您将周期设置为每1个 SYSCLK 和预分频器将 SYSCLK 除以1、则会出现这种情况。  

    此致、

    Delaney