This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:CCS 闪存编程问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1502636/tms320f28p550sj-ccs-flash-programming-problem

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我 在定制板中测试了一些 C2000Ware 5.04.00.00示例工程、例如 cla_ex1_asin。 当使用 Blackhawk USB 仿真器进行调试时、CPU1_RAM 配置中的版本运行正常、但当我将活动配置更改为 CPU1_FLASH 时、调试器不会找到闪存、并在尝试加载代码时发出错误。 闪存链接器文件看起来正常、并且使用的.gel 文件也正确列出了闪存地址。 .ccxml 文件看起来也不错、并且具有正确的芯片类型。 在"Project Properties">"debug"菜单中、"Flash Settings"菜单完全缺失、 这似乎是问题所在。 显然、CCS 中的某些设置是错误的、但很奇怪。 因为我按原样加载示例工程、只更改活动的闪存配置。 你有任何提示吗? CCS 版本为12.2.0.00009、最近在检查中是否有升级。 对于仿真器、我使用双引脚连接标准。

此致、

Jouko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jouko:

    Unknown 说:
    CCS 版本为12.2.0.00009

    请注意、这是一个不受支持的旧版本 CCS。 至少我建议升级到 CCS 12.8.1。 您可以尝试这个版本吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 ki、我会尝试该版本。 我也安装了 v. 20、但我注意到它似乎需要 eabi 代码加载格式、我有这么多旧的.asm 代码、因此从 COFF 转换它需要大量的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、更新的版本可以正常工作、再次感谢!

    Jouko