This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377在线升级问题?

Guru**** 2534320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1494005/tms320f28377d-tms320f28377-online-upgrade-problem

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:

e2e.ti.com/.../TMS320F28377-Online-upgrade-problem.docx

目前,在在线升级过程中,当启用全局优化时,程序运行到异常的 estop。 此时、全局优化关闭、程序正常。 尝试关闭此错误函数所在文件中的优化不起作用。 然后我尝试关闭官方 Flash 库,并报告了一个错误。 下面是关闭本地优化后的错误屏幕截图:

我有两个问题:1、当全局优化关闭时为什么没有错误、但局部优化会报告错误? 2、如何解决优化问题造成的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该帖子已分配给闪存 API 所有者。 他们将很快作出反应。 感谢您的耐心。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快解决问题、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simba:

    闪存 API 库是在优化级别关闭的情况下构建的。 闪存状态机无法正常工作、因为优化开启时很复杂。

    此致、

    Rajeshwary