This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:MotorControl SDK 无电源

Guru**** 2533580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501952/tms320f280041c-motorcontrol-sdk-no-power

器件型号:TMS320F280041C

工具/软件:

您好! 我有一个使用 MotorControl SDK v5_03的频率逆变器工作版本。 所以我做了一个更大的。 完全相同、但具有更大的电源模块和更大的电流传感器。 因此、我 相应地更正了 USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A。 在 lab02中、线路的电压和电流占50%。 但在 Lab03中、我n`t 没有权力。 连接的小型电机正在旋转、但... 大电n`t 根本不启动。  USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V 和 USER_NOMINAL_DC_BUS_VOLTAGE_V 与较小版本相同。 进位频率还...  

有什么可能导致这种情况的建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于更大的电机、您可能需要更高的启动电流、该电流在 user_mtr1.h 中定义 当电机启动失败时、该电机的 motorVarsObject faultNow 变量中存在哪些错误? 这应该指向正确的方向。

    此致、
    Jason Osborn