This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:PTP (176)封装支持 EMIF1。

Guru**** 2591410 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1490089/tms320f28379d-is-emif1-supported-in-ptp-176-package

部件号:TMS320F28379D

工具/软件:

我使用 TMS320F28379D、EMIF1用于控制并行16位 NOR 闪存。 我使用的是 PTP (176)封装、对于该封装、默认配置和自定义配置会出错、因为 EMIF 的一些地址引脚与其自己的 DQM 引脚会发生冲突。 PTP 封装是否支持 EMIF1、或者我们是否需要使用 ZWT 336引脚封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以帮助解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antony、

    PTP 封装支持 EMIF1、但不支持 EMIF2。

    若要连接16位 NOR、EM1BA[1]应连接到 NOR A[0]。 如果您的设计中使用 EM1A[18:15]、则也可以将 NOR 引脚(BQM)拉至高电平。