This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:电机参数测量值和提取值导致误差的原因

Guru**** 2926320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501548/tms320f28p650dk-the-reason-why-motor-parameter-measurement-and-extraction-values-cause-an-error

器件型号:TMS320F28P650DK

工具/软件:

你好。
我写的是因为我有问题。
提取 TI 电阻参数会在提取电阻值时导致电表出现错误。
电机电阻计的测量值为71mHm、但使用 TI 电机参数表进行测量时
测量到44mHm、电机电阻表的误差率显示为0.02%。

1.错误的原因。
2.误差容限
3.降低错误率的方法

请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否提供有关 F28P65器件如何未按预期运行的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电机参数提取逻辑似乎正常运行、但我想知道实际电阻测量为何存在误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我需要更多详细信息、以便将该主题分配给合适的专家。 您是否在使用 TI 软件示例? 您是否使用的是 F28P65x 的特定外设行为不符合预期? 还请共享代码片段以演示问题。

    谢谢您、

    Luke